This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:上电序列

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923788/tms320f28377d-power-up-sequence

器件型号:TMS320F28377D

各位专家、您好!

我从客户那里得到有关加电顺序的问题。

根据数据表、下面列出了一些要求;
1) 3.3V 电源应一起上电、并在功能运行期间彼此保持在0.3V 范围内。
2) 在斜坡期间、VDD 应保持在比 VDDIO 不超过0.3V 的水平上。
3) 电源应在10ms 内斜升至满轨、电源斜升速率应大于330V/s

VDD (1.2V)斜坡和 VDDIO (3.3V)斜坡之间的序列限制仅为2.)。 正确吗?
例如、在3.3V 斜坡和1.2V 斜坡之间花费一段时间(100ms ~几秒)是否没有问题?

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    让我与专家核实一下、我将在下周早些时候与您联系。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    我不确定您是否参考 TMS320F2837D 的最新数据手册、但如果您查看"5.9.1.3 VDD 要求"部分、则会显示"VDD 应保持在比 VDDIO 不超过0.3V 的水平上"。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav-San、您好!

    感谢你的答复。
    是的、我理解我们应该遵循" VDD 应保持在不超过 VDDIO 0.3V 的水平上"。
    我的问题是、在3.3V 斜坡和1.2V 斜坡之间花费一定的时间(100ms ~几秒)是没问题的。
    在"5.9.1.4电源斜升速率"中、对每个斜升时间进行了说明、但对 VDD 斜升和 VDDIO 斜升的间隔没有说明。
    您能就此点提供建议吗?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    请找到下面注释中有关 VDD 和 VDDIO 电源斜升和斜降的突出显示文本。 它们应该一起斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav-San、您好!

    感谢你的答复。
    好的、我知道 VDD 和 VDDIO 电源应该一起斜升。
    该限制是否来自内部 OSC 频率漂移?
    即使我们使用外部 OSC、我们是否应该跟踪此上升情况?

    如果你能给我答复,我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav-San、您好!

    请给我评论。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    如果客户使用外部振荡器、则无需同时使 VDDIO 和 VDD 斜升、在 VDDIO 斜升后应可以使 VDD 斜升。

    因此、要回答您的初始问题:

    "我的问题是、在3.3V 斜坡和1.2V 斜坡之间花费一段时间(100ms ~几秒)是没问题的。"

    是的、在3.3V 斜坡和1.2V 斜坡之间花费一些时间(几秒钟)不应成为问题。

    此致、

    Nirav