This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:MathWorks Embedded Coder 支持包中缺少适用于 TI C2000的 CPU 定时器

Guru**** 2181140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924036/tms320f28069f-cpu-timer-missing-from-mathworks-embedded-coder-support-package-for-ti-c2000

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我想使用一个 CPU 计时器块(0、1、2)为 TI  C2000的 MathWorks Embedded Coder 支持包中的任务配置一个周期。 但我找不到它们。 您能告诉我在哪里可以找到它们吗?

BR、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我正在向 MathWorks 专家咨询这方面的信息。 我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CPU 定时器0用于计划基本速率。

    我们称之为步进时间、即基本任务的速率源自 CPU 计时器0。

    因此、计时器0在内部使用和配置。

    您将需要添加自定义代码块以配置和使用任何剩余的计时器。

    我们还有一个有关 ePWM 计时器用途的运输示例。

    'c2807x_2837xx_asyncscheduling_ERT'、其中使用 ePWM 块实现计时器功能。

    HTH、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    请告诉我们、如果它能解决您的问题、我们可以关闭该主题。