This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F28377D -从 EMIF SDRAM 运行代码。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925865/tms320f28377d-f28377d---running-code-from-emif-sdram

器件型号:TMS320F28377D

大家好、我已经搜索了手册、看看 F28377D 是否可以使用 EMIF 从外部 SDRAM 运行代码。 EMIF 存储器从0x8000 0000开始。 DMA 访问也很好、我对此很满意。

我知道 F28377D 可以从内部存储器运行代码、但这不是我们想要的。

无论如何,手册可能会对它进行解释,但我似乎找不到它。 有人知道 F28377D 是否可以从外部存储器运行代码吗?

哦、手动说100Mhz 时钟速度是最大值吗? 它还说 EMIF 可以在 cpuclk/1上计时、这意味着如果我将 CPU 速度设置为200MHz、EMIF 总线将以200MHz 运行吗?  

请告诉我。

感谢大家、  

彼得:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    F238377D 不支持从外部 SDRAM 执行。 但是、该器件支持从外部异步接口执行。
    有关更多详细信息、请参阅数据表中的"6.3.3 EMIF 芯片选择存储器映射"一章。

    关于您的第二个问题、EMxCLK 上支持的最大时钟速度为100Mhz。

    此致、
    Praveen

    注意:如果我的帖子解答了您的疑问、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好、这是一个好消息。 非常感谢您的参与、非常感谢。

    现在是时候开始使用 F28377D 进行一些设计了。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    很高兴听到这个消息。 一切都很棒!

    此致、
    Praveen