大家好、我已经搜索了手册、看看 F28377D 是否可以使用 EMIF 从外部 SDRAM 运行代码。 EMIF 存储器从0x8000 0000开始。 DMA 访问也很好、我对此很满意。
我知道 F28377D 可以从内部存储器运行代码、但这不是我们想要的。
无论如何,手册可能会对它进行解释,但我似乎找不到它。 有人知道 F28377D 是否可以从外部存储器运行代码吗?
哦、手动说100Mhz 时钟速度是最大值吗? 它还说 EMIF 可以在 cpuclk/1上计时、这意味着如果我将 CPU 速度设置为200MHz、EMIF 总线将以200MHz 运行吗?
请告诉我。
感谢大家、
彼得:)