请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: TIDM-1010
您好!
关于"TIDM-1010:适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计参考设计"、使用了 TMS320F28379D。
我的客户想知道是否 可以将 FW 移植到更少的引脚数和更小的封装尺寸 C2000 IC (< 10mm * 10mm)。
如果答案是"是"、请帮助提供建议的 C2000 IC P/N、该器件还可以 访问两 个 BiSS-C 绝对编码器主接口
谢谢。