This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:尺寸小于 TMS320F28379D 且可访问两个 BiSS-C 绝对编码器主接口的备选 C2000 IC

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDM-1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925343/tms320f28379d-alternative-c2000-ic-which-is-smaller-than-tms320f28379d-and-can-access-two-biss-c-absolute-encoder-master-interface

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TIDM-1010

您好!  

   关于"TIDM-1010:适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计参考设计"、使用了 TMS320F28379D。

我的客户想知道是否 可以将 FW 移植到更少的引脚数和更小的封装尺寸 C2000 IC (< 10mm * 10mm)。

如果答案是"是"、请帮助提供建议的 C2000 IC P/N、该器件还可以 访问两 个 BiSS-C 绝对编码器主接口

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    F28004x 器件系列中的某些器件可能非常适合您的客户。   我们的参考中的每个 BiSS-C 编码器接口需要2个 CLB 逻辑块(1类或更高版本)+ 3个 I/O +一个 ePWM。  TIDM-1010文档中列出了这些功能。  

    此致

    Lori