请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:TI C/C++编译器
非常感谢您的关注!
在上述旋变传感器激励电路中、运算放大器的电源为15V。 该电压是否可以降低?
在应用 pga411时、旋转变压器的负励磁绕组连接到励磁放大器负输出、如下图所示。 但是、上图中旋转变压器的负励磁绕组为什么与 GND 相连? 这两种类型的电路结构之间有何差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
非常感谢您的关注!
在上述旋变传感器激励电路中、运算放大器的电源为15V。 该电压是否可以降低?
在应用 pga411时、旋转变压器的负励磁绕组连接到励磁放大器负输出、如下图所示。 但是、上图中旋转变压器的负励磁绕组为什么与 GND 相连? 这两种类型的电路结构之间有何差异?