This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2472420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924112/compiler-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

非常感谢您的关注!

在上述旋变传感器激励电路中、运算放大器的电源为15V。 该电压是否可以降低?

 

在应用 pga411时、旋转变压器的负励磁绕组连接到励磁放大器负输出、如下图所示。 但是、上图中旋转变压器的负励磁绕组为什么与 GND 相连? 这两种类型的电路结构之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、您可以根据旋变传感器规格进行选择

    2.没关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!