请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 各位专家:
F28004x 的 TRM ( SPRUI33C)第348页的 SOFTPRES17寄存器3.14.11.19中有寄存器位字段说明。
您可以看到 CLB1和 CLB2的位字段为 R-0h。 (必须为排印错误。)
但是、CLB3和 CLB4是 R/W-0h。
我相信 CLB1和 CLB2与 F28388x 的 TRM (SPRUII0B)中的描述一样是 R/W-0h。
请澄清这两个位吗?
感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi