This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:有关使用 c2prog sci boot 的 DSP2879D launchpad 的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923375/launchxl-f28379d-a-problem-about-dsp2879d-launchpad-using-c2prog-sci-boot

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
您好:
 我 使用 c2prog (1.4.6) sci 模式将 DSP 十六进制文件下载到 DSP28379D launchpad、它工作失败。我问 TI 工程师、她无法解决此问题。
我想知道 c2prog 如何替代 DSP28379D launchpad sci 编程器模式? 如果支持、示例在哪里?
我问过 c2prog 工程师、他们按以下方式进行了修脚:
在 DSP28379技术参考手册文件 中:
当 GPIO 72 为低电平且84为高电平时、SCI 引导模式。如果使用 sci 引导、SCIA 必须默认将 GPIO84用作 TX、将 GPIO85用作 RX?  
如果是、launchpad 无法使用 c2prog 进行下载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一名专家目前不在办公室。

    我将尝试看看其他人是否能提供帮助、否则我们将在周一之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信您可以使用具有 SCI 引导模式的 LAUNCHXL-F28379D。

    请参阅 SPRUI77的第2.1节。 下面粘贴了相应的图片。

    谢谢、

    Sira