请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 您好:
我 使用 c2prog (1.4.6) sci 模式将 DSP 十六进制文件下载到 DSP28379D launchpad、它工作失败。我问 TI 工程师、她无法解决此问题。
我想知道 c2prog 如何替代 DSP28379D launchpad sci 编程器模式? 如果支持、示例在哪里?
我问过 c2prog 工程师、他们按以下方式进行了修脚:
在 DSP28379技术参考手册文件 中:
当 GPIO 72 为低电平且84为高电平时、SCI 引导模式。如果使用 sci 引导、SCIA 必须默认将 GPIO84用作 TX、将 GPIO85用作 RX?
如果是、launchpad 无法使用 c2prog 进行下载?