Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
TMS320F28377D 的技术参考手册(5.3.3)中提到"...五个外部中断信号、这些信号可连接到器件上的大多数通用输入/输出(GPIO)引脚。"
这意味着有些 GPIO 无法处理中断。
这些是哪些 GPIO? 在哪里记录? 是否有一些云工具(例如 SysConfig)可用于确定这一点?
此致、
David。