This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:外部中断 GPIO

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922771/tms320f28377d-external-interrupt-gpio

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

TMS320F28377D 的技术参考手册(5.3.3)中提到"...五个外部中断信号、这些信号可连接到器件上的大多数通用输入/输出(GPIO)引脚。"

这意味着有些 GPIO 无法处理中断。

这些是哪些 GPIO? 在哪里记录? 是否有一些云工具(例如 SysConfig)可用于确定这一点?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在 F28377D 中、任何 GPIO 均可配置为使用输入 XBAR 触发外部中断。 此信息在 TRM 的 Pg1188中捕获。

     XINT5 - INPUT14 (可配置为由任何使用 INPUTXBAR 的 GPIO 触发)
     XINT4 - INPUT13 (可配置为由任何使用 INPUTXBAR 的 GPIO 触发)
     XINT3 - INPUT6 (可配置为由任何使用 INPUTXBAR 的 GPIO 触发)
     XINT2 - INPUT5 (可配置为由任何使用 INPUTXBAR 的 GPIO 触发)
     XINT1 - INPUT4 (可配置为由任何使用 INPUTXBAR 的 GPIO 触发)

    此致、

    曼诺伊