This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CM 内核 DCAN driverlib API 返回

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921505/tms320f28388d-cm-core-dcan-driverlib-api-return

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

我的客户在 CM 内核中的 API 静态 uint32_t CAN_getInterruptCase (uint32_t base)中找到 stange return。 它应反映 CAN_INT 寄存器中的内容、但返回的值似乎超出有效范围。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述情况下,它是否执行了行号282?

    哪个板也用于测试目的? C2000Ware 示例是按原样修改还是使用?

    此致

    Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!  

    是的、它在282行中执行。 似乎 CAN_ES 寄存器、他们已修改示例。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否可以不进行修改而进一步缩小问题的范围。