请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好专家、
我的客户在 CM 内核中的 API 静态 uint32_t CAN_getInterruptCase (uint32_t base)中找到 stange return。 它应反映 CAN_INT 寄存器中的内容、但返回的值似乎超出有效范围。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我的客户在 CM 内核中的 API 静态 uint32_t CAN_getInterruptCase (uint32_t base)中找到 stange return。 它应反映 CAN_INT 寄存器中的内容、但返回的值似乎超出有效范围。
谢谢