主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好专家、
我的客户需要一个软件演示、以便在 F28388D 器件上的 CPU1和 CPU2之间使用 IPC 并进行中断。 无论是 F2838xD 还是 F2837xD 器件、我都找不到该示例。 您可以向我们提供此信息吗?
谢谢
谢尔登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我的客户需要一个软件演示、以便在 F28388D 器件上的 CPU1和 CPU2之间使用 IPC 并进行中断。 无论是 F2838xD 还是 F2837xD 器件、我都找不到该示例。 您可以向我们提供此信息吗?
谢谢
谢尔登
https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop 有一个 IPC 实验。
希望这会有所帮助。
Sheldon、
如 Sira 所述、用于 CPU1和 CPU2之间通信的 IPC 示例代码位于以下 C2000Ware 路径中。 这是一个易于理解的示例、它使用 GPIO 来演示 IPC 在两个 CPU 之间的工作情况。 基于位域的示例文件夹中还有其他 IPC 示例。
基于 Driverlib 的示例: \driverlib\f2837xd\examples\dual\ipc
基于位字段的示例: \device_support\f2837xd\examples\dual\IPC_GPIO_toggle
此致、
曼诺伊