This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 F28388D 上的 CPU1和 CPU2之间使用 IPC 需要软件演示

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921223/tms320f28388d-need-a-software-demo-for-using-ipc-between-cpu1-and-cpu2-on-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

我的客户需要一个软件演示、以便在 F28388D 器件上的 CPU1和 CPU2之间使用 IPC 并进行中断。 无论是 F2838xD 还是 F2837xD 器件、我都找不到该示例。 您可以向我们提供此信息吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop 有一个 IPC 实验。  

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    我快速浏览了 C2000Ware。 我们有一个适用于 F2837xD 但不适用于 F28388D 的 IPC 示例。

    我已将这个问题交给了一位专家,请他作更多评论。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    如 Sira 所述、用于 CPU1和 CPU2之间通信的 IPC 示例代码位于以下 C2000Ware 路径中。 这是一个易于理解的示例、它使用 GPIO 来演示 IPC 在两个 CPU 之间的工作情况。 基于位域的示例文件夹中还有其他 IPC 示例。

    基于 Driverlib 的示例: \driverlib\f2837xd\examples\dual\ipc

    基于位字段的示例: \device_support\f2837xd\examples\dual\IPC_GPIO_toggle

    此致、

    曼诺伊

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢分享。 我会将其移至 F28388D 以向客户展示。

    谢尔登