This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:c2000ware flash_API 库源代码

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920971/tms320f280049c-c2000ware-flash_api-library-source-code

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们的一位客户将 F280049C 用于必须符合 DO-178的安全关键型应用。 为此、正在使用 c2000ware 中的 FLASH_API 库、但是客户需要此库的源代码才能满足安全认证和审查要求。

在这些情况下、是否可以共享源代码?

我提出这一问题的原因是、例如、中有笔记

https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000ware/flash.html

这样 TI 通常不会共享该源代码。

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、

    出于军事、航空或医疗 应用中的安全认证目的、如果要求合法、源代码将根据 NDA 和协议提供。  不允许用户修改/重建闪存 API 源-这是为了确保闪存的可靠性。  

    请通过电子邮件联系我以继续。   

    谢谢、还有 regars、
    Vamsi