请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我们的一位客户将 F280049C 用于必须符合 DO-178的安全关键型应用。 为此、正在使用 c2000ware 中的 FLASH_API 库、但是客户需要此库的源代码才能满足安全认证和审查要求。
在这些情况下、是否可以共享源代码?
我提出这一问题的原因是、例如、中有笔记
https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000ware/flash.html
这样 TI 通常不会共享该源代码。
谢谢、
-Gunter