This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:和 TMS320F28377S/ PWM 停止响应时间

Guru**** 2874210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160497/tms320f280039c-and-tms320f28377s-pwm-stop-response-time

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

你(们)好。

对于 TMS320F280039C 和 TMS320F28377S、当内部滤波器被禁用时、将信号输入比较器端口后、PWM 停止需要多长时间?

数据表显示停止响应时间为60ns、但我认为这是压实器检测到信号和 PWM 停止之间的时间。

客户想知道从向 MCU 端口施加电压到 PWM 停止之间的时间。 如果您能尽可能分享详细信息,我将不胜感激,如下图所示。

此致、Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    我将与我们的设计团队核实我们是否拥有这些信息。 我将在星期五之前回复一个更新。

    此致、
    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    我仍在等待设计团队提供跟进。 我会在收到我们设计团队的回复后立即将您发布到网上。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、  

    已理解、感谢您的更新。 如果您能尽快提供答案、我将不胜感激。

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    请提供更多与比较器(+)和(-)端子相关的数据。 负端子是否使用内部 DAC 斜坡发生器、该电压是否在外部施加? 对于其中任何一个,(-)端子处的电压值是多少?

    (+)输入信号看起来是什么(电压范围)?

    设计团队需要有关输入信号的信息才能进行仿真。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    这些连接到内部 DAC。 (+)输入信号范围尚未确定、但大约为1V~3V。 CMP 阈值约为2.5V。

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kurumi、我将把这些信息转发给设计团队、并尽快回复给您。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    请向我们提供最新信息吗? 请告诉我、现场侧的任何信息都是必需的。

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    设计团队仍在对此进行研究。 我只是要求更新、希望很快能收到反馈。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    最长时间为60ns (如数据表中指定)。 这实际上是包含比较器逻辑的最大时间(即施加到引脚的电压与 PWM 停止之间的时间)。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、

    明白了、非常感谢您的帮助!

    此致、

    Kurumi