This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 MCAN 消息 RAM 来保存实时数据

Guru**** 2534800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167150/tms320f280039c-using-mcan-message-ram-to-save-real-time-data

器件型号:TMS320F280039C

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

 在 GEL 中添加以下用于测试的配置:

GEL_MapAddStr(0x00058000,1, 0x2000, "R|W|AS2",0);                    /*   MCAN RAM

问题: 0x58000和 0x58001中的值都变为1:

(您可以在0x58002到0x58005上看到相同的情况)

由于使用了所有 RAM、因此客户使用 MCAN 消息 RAM 来保存数据:

根据他的测试、上述内容将在 MCAN 消息 RAM (0x58000-0x59FFF)上发生。 同样的操作在 F280039C 的 RAM 和 F28388D 的 MCAN 消息 RAM 上都是正常的。

谢谢、此致

耶鲁李