请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
在 GEL 中添加以下用于测试的配置:
GEL_MapAddStr(0x00058000,1, 0x2000, "R|W|AS2",0); /* MCAN RAM
问题: 0x58000和 0x58001中的值都变为1:

(您可以在0x58002到0x58005上看到相同的情况)
由于使用了所有 RAM、因此客户使用 MCAN 消息 RAM 来保存数据:

根据他的测试、上述内容将在 MCAN 消息 RAM (0x58000-0x59FFF)上发生。 同样的操作在 F280039C 的 RAM 和 F28388D 的 MCAN 消息 RAM 上都是正常的。
谢谢、此致
耶鲁李