This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我想使用 SFRA、但在阅读数据手册时遇到问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1160999/tms320f28377d-i-want-to-use-sfra-but-i-have-a-question-when-i-read-the-data-manual

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SFRAC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

您好!

最近、我正在阅读 SFRA 数据手册、并准备在 C2000中实施软件频率扫描、但有一个问题让我感到困惑。

我无法理解 为什么 DPL_init 和 DPL_FUNC 应该用汇编语言编写。

数据手册解释了 SFRA 例程需要使用汇编语言进行调用。但当我们调用其他函数例程时、我们不使用汇编语言、例如 ADC 采样,SFRA 为什么需要配置 asm 文件?

当我将此 asm 文件迁移到我自己的项目时、我还会报告一些错误。

错误如下所示:

我的项目包括两个头文件、"PeripheralHeaderIninclude.h""ProjectName-Settings.h"。

可以帮帮我吗?提前感谢。

此致、

文廷庭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    作为 C2000Ware-DigitalPower-SDK 的一部分、我们更新了有关 SFRA 库的文档。 有关如何使用基于 C 的库的更多信息、请参阅此文档。

    https://www.tij.co.jp/lit/pdf/spruik4 

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ozino,

    感谢你的帮助。