Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:SFRA、 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
您好!
最近、我正在阅读 SFRA 数据手册、并准备在 C2000中实施软件频率扫描、但有一个问题让我感到困惑。
我无法理解 为什么 DPL_init 和 DPL_FUNC 应该用汇编语言编写。

数据手册解释了 SFRA 例程需要使用汇编语言进行调用。但当我们调用其他函数例程时、我们不使用汇编语言、例如 ADC 采样,SFRA 为什么需要配置 asm 文件?

当我将此 asm 文件迁移到我自己的项目时、我还会报告一些错误。

错误如下所示:

我的项目包括两个头文件、"PeripheralHeaderIninclude.h"和"ProjectName-Settings.h"。
可以帮帮我吗?提前感谢。
此致、
文廷庭