This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320LF2407APGEA

Guru**** 2391845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767086/tms320lf2407a-tms320lf2407apgea

器件型号:TMS320LF2407A

异常描述:
在 MCU 的烧录和写入程序之后、工厂根据整个转换器的标准通过测试后、它会将工厂留给客户端。 当转换器通电时、将不会显示转换器、转换器将返回出厂进行测试。
[1]每个组的电源电压正常。
[2]晶体振荡器的振荡波形和频率是正常的。
[3] MCU 外部复位 IC 的输出电平较高且正常。
[4]测试 MCU PIN-133引脚的异常 RS 波形、波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在您的帖子中看到图像。 请重新发布它们吗?

    下面是我对问题的理解:
    产品通过了在发货给客户之前完成的所有测试、但产品在客户处失败。

    此产品投入生产的时间有多长?
    有多少商品因此症状返回工厂?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户生产此产品已有10年之久、之前(4-5台 PC)向客户报告了类似问题。 通过再次下载程序可以消除这种现象。 现在、客户想要了解原因。 现在、客户只有一台机器来保持这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、通过重新编程闪存存储器可以解决这个问题? 假设存在硬件问题,我不明白如何通过重新编程设备来解决它。

    您在-RS 引脚上看到的波形异常,看起来不像由看门狗启动的波形。 WD 是否被代码禁用? 波形是在测试点(RS 驱动)还是在引脚133本身捕获?

    在另一个方面、我对 R85和 R86的功能很好奇。 由于它们都是10K、因此分压器所做的就是向引脚33提供1.65V 电压、这既不是逻辑高电平也不是低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、通过重新编程闪存存储器可以解决这个问题?
    ---是
    假设存在硬件问题,我不明白如何通过重新编程设备来解决它。
    硬件问题
    ---- 我同意这不是硬件问题。

    您在-RS 引脚上看到的波形异常,看起来不像由看门狗启动的波形。
    —————— 我。看门狗是由看门狗引起的。稍后、我将要求客户使用逻辑分析仪抓取波形、以查看脉宽是否为128 CLKIN 周期、可能在2019年2月13日之后

    WD 是否被代码禁用?
    ---- 我将在询问客户后回答此问题、可能在2019年2月13日之后

    波形是在测试点(RS 驱动)还是在引脚133本身捕获?
    ---- 在引脚133。捕获的波形测试点(RS 驱动)的波形正确。

    在另一个方面、我对 R85和 R86的功能很好奇。 由于它们都是10K、因此分压器所做的就是向引脚33提供1.65V 电压、这既不是逻辑高电平也不是低电平。
    ------ 我将在询问客户后回答此问题、可能在2019年2月13日之后
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供连接到 VCCP 管脚(管脚58)的电路的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在-RS 引脚上看到的波形异常,看起来不像由看门狗启动的波形。
    ——我。它是由看门狗引起的。稍后,我将要求客户使用逻辑分析仪捕捉波形,以查看脉宽是否为128个 CLKIN 周期,可能在2019年2月13日之后

    --我将在2019年2月21日之前回复您。


    WD 是否被代码禁用?
    ---- 我将在询问客户后回答此问题、可能在2019年2月13日之后

    ---- 客户答案:WD 通过代码启用、


    在另一个方面、我对 R85和 R86的功能很好奇。 由于它们都是10K、因此分压器所做的就是向引脚33提供1.65V 电压、这既不是逻辑高电平也不是低电平。
    ------ 我将在询问客户后回答此问题、可能在2019年2月13日之后

    ---客户回答:仅使用 R85或 R86,不使用两者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这些脉冲是由 WD 超时引起的、它们将是平滑、均匀的、并且需要一直到达 GND。 请尝试以下操作:在正常的电路板中、只需擦除闪存并为电路板加电即可。 WD 将超时并产生完全稳定/均匀的脉冲、这些脉冲会一直到达 GND。 如果 WD 确实是复位源、则波形应该是这样的。

    此外、逻辑分析仪在这里不是捕获波形的好选择。 请继续使用示波器。

    客户使用什么工具对闪存进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ----
    RS PINT 的波形是周期33.5ms 高电平58us 低电平。 可以肯定他是看门狗的波形。
    我怀疑该计划不完整。
    现在、我如何读出它?

    客户使用什么工具对闪存进行编程?
    ---- 客户使用 TDS510对闪存进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我谨提请你注意我的以下建议:
    [引用]如果这些脉冲是由 WD 超时引起的、它们将是平滑、均匀的、并且需要一直到达 GND。 请尝试以下操作:在正常的电路板中、只需擦除闪存并为电路板加电即可。 WD 将超时并产生完全稳定/均匀的脉冲、这些脉冲会一直到达 GND。 如果 WD 确实是复位源、则波形应该是这样的。[/QUERP]

    请参阅 SPRU357B 第11-11页的表11-3。 这显示了如何计算 WD 超时频率。 观察到的超时是否与根据该表计算出的超时匹配?

    如果您怀疑闪存首次未正确编程、则需要将器件连接到 CCS、转储闪存内容并将其与编程的文件进行比较。 如果闪存编程设置有问题、我希望每个器件都有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :板上看门狗动作的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是“干净”WD 复位脉冲应该是什么样的。 但是、来自故障电路板的波形看起来不像这样。

    您尚未回答我的以下问题:
    [引述]请参阅 SPRU357B 第11-11页的表11-3。 这显示了如何计算 WD 超时频率。 观察到的超时是否与根据该表计算出的超时匹配?[/报价]

    [引用]如果您怀疑闪存首次未正确编程、则需要将器件连接到 CCS、转储闪存内容并将其与编程的文件进行比较。 如果闪存编程设置有问题、我希望每个器件都有问题。 [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin–我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    共享:

    客户读取异常板上芯片的代码。 0x0000-0X3FFF 的数据为0x0000、0x4000-0X7FFF 为0xFFFF。
    客户表示软件中没有使用写入代码空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在交付给客户之前、此电路板通过了所有生产测试、但返回时却出现了损坏的闪存数据、如您之前的帖子中所示? 如果您尝试使用正确的代码对闪存重新编程、会发生什么情况? 产品是否再次开始工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请说明当前闪存编程方法的使用时间。 最近是否有任何变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果重写程序可以正常工作、则在出现异常时会处理重写程序。 现在、客户想要了解原因。

    当前闪存编程方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不理解您的回答。 我需要回答以下每一个问题:

    1. 那么、在交付给客户之前、此电路板通过了所有生产测试、但返回时却出现了损坏的闪存数据、如您之前的帖子中所示?
    2. 如果您尝试使用正确的代码对闪存重新编程、会发生什么情况? 产品是否再次开始工作?
    3. 当前闪存编程方法已使用多长时间?
    4. 使用什么软件工具对闪存进行编程?
    5. 最近是否有任何变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 因此、在交付给客户之前、此电路板通过了所有生产测试、但返回时仍显示损坏的闪存数据、如您之前的帖子中所示?是的
    2. 如果您尝试使用正确的代码对闪存重新编程、会发生什么情况? 产品是否再次开始工作?

      以前的异常板通过重写程序解决了这个问题。

      现在、这块异常电路板仍在客户手中、他计划重新编写该计划、因此我将向您提供反馈。

    3. 当前闪存编程方法已使用多长时间?  至少五年
    4. 使用什么软件工具对闪存进行编程?  使用 TDS510通过 JTAG 接口进行刻录
    5. 最近是否有任何变化?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Q4、TDS510是 H/W 使用了什么软件工具? 是 CCS3.3的闪存插件吗? 还是使用 TDS510的 SDFlash 等其他实用程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    请更新状态。 这个问题已经存在太久了。 关闭它。