异常描述:
在 MCU 的烧录和写入程序之后、工厂根据整个转换器的标准通过测试后、它会将工厂留给客户端。 当转换器通电时、将不会显示转换器、转换器将返回出厂进行测试。
[1]每个组的电源电压正常。
[2]晶体振荡器的振荡波形和频率是正常的。
[3] MCU 外部复位 IC 的输出电平较高且正常。
[4]测试 MCU PIN-133引脚的异常 RS 波形、波形如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
异常描述:
在 MCU 的烧录和写入程序之后、工厂根据整个转换器的标准通过测试后、它会将工厂留给客户端。 当转换器通电时、将不会显示转换器、转换器将返回出厂进行测试。
[1]每个组的电源电压正常。
[2]晶体振荡器的振荡波形和频率是正常的。
[3] MCU 外部复位 IC 的输出电平较高且正常。
[4]测试 MCU PIN-133引脚的异常 RS 波形、波形如下:
您在-RS 引脚上看到的波形异常,看起来不像由看门狗启动的波形。
——我。它是由看门狗引起的。稍后,我将要求客户使用逻辑分析仪捕捉波形,以查看脉宽是否为128个 CLKIN 周期,可能在2019年2月13日之后
--我将在2019年2月21日之前回复您。
WD 是否被代码禁用?
---- 我将在询问客户后回答此问题、可能在2019年2月13日之后
---- 客户答案:WD 通过代码启用、
在另一个方面、我对 R85和 R86的功能很好奇。 由于它们都是10K、因此分压器所做的就是向引脚33提供1.65V 电压、这既不是逻辑高电平也不是低电平。
------ 我将在询问客户后回答此问题、可能在2019年2月13日之后
---客户回答:仅使用 R85或 R86,不使用两者。
以前的异常板通过重写程序解决了这个问题。
现在、这块异常电路板仍在客户手中、他计划重新编写该计划、因此我将向您提供反馈。