This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/766222/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的朋友:

我尝试使用模拟比较 器将外部模拟电压与基准电压进行比较、然后必须捕获比较器的输出以实现高捕获模块。 我尝试使用 控制套件 软件中提供的 ePWM TZ (触发区)示例程序。  

当我尝试使用 ADCA2和 ADCB2作为信号作为比较器输入时。 比较器右舷的输出是否不能进入 GPIO 20 (比较器输出)?

当我检查 GPIO 20引脚上的比较器输出时,如果交换 ADC1和 ADC2信号,我将不会有任何变化。 是否有任何示例程序或应用手册要了解?  

请说明我在哪里犯错?

此致、

S.M.Sundari、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.M.Sundari、

    您会发现、器件上的大多数数字引脚分配了多个功能信号。 GPIO 模块使用软件可配置的多路复用器来确定将哪个信号路由到引脚。 模拟引脚不使用多路复用器--所有功能同时可用。

    GPIO20引脚上提供 COMP1OUT 信号、但该引脚的默认 MUX 选择是传递 GPIO 功能。  您将需要配置引脚以通过 COMP1OUT 信号、而不是使用 GPAMUX2寄存器。

    技术细节可在 TRM 中找到。 在各种 controlSUITE 示例中还提供了 GPIO MUX 配置的示例。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 犯了不配置 AIO2信号的错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S.M.Sundari、

    使用 ADC 或比较器功能时、AIO 应配置为禁用(默认)。 AIO 是一项功能、允许 ADC 引脚在本机 GPIO 信号可用性已用尽时用作类似 GPIO 的信号(作为最后的手段)。

    Tommy