请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
尊敬的朋友:
我尝试使用模拟比较 器将外部模拟电压与基准电压进行比较、然后必须捕获比较器的输出以实现高捕获模块。 我尝试使用 控制套件 软件中提供的 ePWM TZ (触发区)示例程序。
当我尝试使用 ADCA2和 ADCB2作为信号作为比较器输入时。 比较器右舷的输出是否不能进入 GPIO 20 (比较器输出)?
当我检查 GPIO 20引脚上的比较器输出时,如果交换 ADC1和 ADC2信号,我将不会有任何变化。 是否有任何示例程序或应用手册要了解?
请说明我在哪里犯错?
此致、
S.M.Sundari、