Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001, UCD7138, CONTROLSUITE, UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD7138、 controlSUITE、 UCD3138A
大家好
我们使用 TIDM-1001评估板来评估我们的定制硬件设置。 为此、我们从 controlSUITE 中包含的283779D 源代码开始。 这种做法效果良好、因此我们将继续努力。 在评估板上安装了 UCD7138、4个 DCT 信号路由到28379D (GPIO 11、13、14、20)。 遗憾的是、我拥有的源代码未使用这4个引脚。
是否有源代码可实现文档中所述的功能(粗体突出显示的部分)?
文档 TIDUCT9在 section1.6.5 SR PWM 驱动器中说明:
"。。 其中四个驱动器用于驱动四个 SR 开关。 这种方法为系统带来了巨大的性能或成本优势、因为无需其他类型的额外电流或电压检测即可确定 SR 开关的这种精确接通瞬间。 SR 关断瞬间由 C2000 MCU 控制。"
非常感谢、致以诚挚的问候
Roger