This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:SR 关闭优化源代码

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001, UCD7138, CONTROLSUITE, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760945/tidm-1001-source-code-for-sr-turn-off-optimizing

器件型号:TIDM-1001
主题中讨论的其他器件: UCD7138controlSUITEUCD3138A

大家好

我们使用 TIDM-1001评估板来评估我们的定制硬件设置。 为此、我们从 controlSUITE 中包含的283779D 源代码开始。 这种做法效果良好、因此我们将继续努力。 在评估板上安装了 UCD7138、4个 DCT 信号路由到28379D (GPIO 11、13、14、20)。 遗憾的是、我拥有的源代码未使用这4个引脚。

是否有源代码可实现文档中所述的功能(粗体突出显示的部分)?

文档 TIDUCT9在 section1.6.5 SR PWM 驱动器中说明:

"。。 其中四个驱动器用于驱动四个 SR 开关。 这种方法为系统带来了巨大的性能或成本优势、因为无需其他类型的额外电流或电压检测即可确定 SR 开关的这种精确接通瞬间。 SR 关断瞬间由 C2000 MCU 控制。"

非常感谢、致以诚挚的问候

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    突出显示的粗体部分实际上描述了 TIDM-1001实现中的默认行为。 28379控制器向 UCD7138 SR FET 驱动器发送 PWM 信号。 7138可通过延迟这些 PWM 信号在其输入端的上升沿来延迟 SR FET 的导通、从而确保 SR 仅在有电流流流过时才导通。 SR FET 的关断部分由7138输入端 PWM 信号的下降沿进行控制。

    正确、在该实现中未实现 DCT 信号部件。 遗憾的是、我们没有可实现此功能的软件。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Hrishi 的回答!

    我看到了 UCD3138A (slua737b)的描述。 其中介绍了 UCD7138和 UCD3138A 可以协同工作以优化导通和关断、这就是为什么我认为 C2000的上述"关断"应该是 UCD3138A 的"优化关断"...

    我需要的似乎是 C2000实现方案、它执行 UCD3138A 的功能、通过读取 DCT 信号来调整关断边沿。 您能否确认 slua737b 是一个良好的起点、或者是否有更好的应用手册/说明?
    非常感谢您分享您的知识!
    此致、
    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、slua737b 将是您的良好起点。 我们不知道任何其他应用手册。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您分享您的知识!
    此致、
    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你