This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS 64位将不支持 XDS510USB

Guru**** 2480915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/766777/ccs-tms320f28377s-xds510usb-will-not-be-supported-in-ccs-64bit

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道64位 Code Composer Studio 中停止支持 XDS510USB 调试器接口的原因。

我有2个此类器件(大约2K/3K 欧元)、我发现从新版本的 CCS 中、我可以将它们放入垃圾桶中。

这是已编程的过时情况、还是此决策背后有一些技术原因?

是否可以获得更多详细信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将让 CCS 团队的某个人回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    停止使用产品并不是一个容易的决定。 我假设您在这里谈论的是 Spectrum Digital 510 USB、还是指的是其他产品?

    对于 Spectrum Digital XDS510、这主要是供应商的决定。 在做出此类决策时、公司需要了解对现有客户和销售的影响、这与当 CCS 在这些平台上成为64位应用程序时、不在 Linux 或 Mac 上支持这些产品的选择类似。 请注意、Spectrum Digital 仍然支持将这些产品与 CCSv8及更早版本配合使用。

    XDS510产品相当旧、早已被较新的产品取代。 多年前、我们停止在 TI 渠道中携带 XDS510 USB。

    公平地说、TI 需要进行软件工作才能使 Spectrum Digital 支持具有 CCSv9的 XDS510 USB。 如果供应商希望继续发展、我们可以评估支持情况。

    此致、
    John