请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想知道64位 Code Composer Studio 中停止支持 XDS510USB 调试器接口的原因。
我有2个此类器件(大约2K/3K 欧元)、我发现从新版本的 CCS 中、我可以将它们放入垃圾桶中。
这是已编程的过时情况、还是此决策背后有一些技术原因?
是否可以获得更多详细信息?
谢谢你。