This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:使用 X-BAR 将 GPIO41配置为 XINT

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/767280/tms320f28375d-configure-gpio41-as-xint-using-x-bar

器件型号:TMS320F28375D

我只想确认我可以将 X-BAR 配置为使用 GPIO41作为 TMS320F28375D 处理器上的中断。

X-BAR 文档显示它可以配置任何 GPIO 引脚、但在技术参考手册 GPIO 部分(7.2 1号)中、它表示 GPIO41在休眠模式下硬接线为唤醒信号。  我不打算使用休眠功能、因此我不需要担心使用唤醒信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将为您仔细检查此项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    是的、您可以将 XBAR 配置为将 GPIO41用作外部中断。 该信号还用作休眠的唤醒源、假设您不使用休眠、休眠源对您无关。

    Vivek Singh