Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375D 我只想确认我可以将 X-BAR 配置为使用 GPIO41作为 TMS320F28375D 处理器上的中断。
X-BAR 文档显示它可以配置任何 GPIO 引脚、但在技术参考手册 GPIO 部分(7.2 1号)中、它表示 GPIO41在休眠模式下硬接线为唤醒信号。 我不打算使用休眠功能、因此我不需要担心使用唤醒信号。