请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、香榭丽舍、
我们注意 到、最新的 TRM 中添加了一个新的寄存器 ADCOSDETECT、一些客户希望使用它。
但是、在 文件夹 C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\f28004x\headers\include 下的头文件 f28004x_adc.h 中、或者文件夹 C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\driverlib\f28004x\driverlib 下的 adc.h 中、发现未定义和声明该寄存器。
我知道用户应该能够自己添加它、您能否确认我们是否要在下一个 C2000Ware 版本中修改头文件?
另一方面、客户使用 CCSv8时也无法在调试视图中找到该寄存器、因此刷新该寄存器需要最新的 C2000器件支持包是什么? 或者还需要哪些插件工具来支持它?
此致、
张卫健