This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:头文件和 CCS 调试中的 F28004x ADCOSDETECT 寄存器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/766468/ccs-tms320f280049-f28004x-adcosdetect-register-in-header-file-and-ccs-debug

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、香榭丽舍、

我们注意 到、最新的 TRM 中添加了一个新的寄存器 ADCOSDETECT、一些客户希望使用它。

但是、在 文件夹 C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\device_support\f28004x\headers\include 下的头文件 f28004x_adc.h 中、或者文件夹 C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\driverlib\f28004x\driverlib 下的 adc.h 中、发现未定义和声明该寄存器。

我知道用户应该能够自己添加它、您能否确认我们是否要在下一个 C2000Ware 版本中修改头文件?

另一方面、客户使用 CCSv8时也无法在调试视图中找到该寄存器、因此刷新该寄存器需要最新的 C2000器件支持包是什么? 或者还需要哪些插件工具来支持它?

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    是的、软件版本似乎是 TRM 版本的背后。 我将研究何时更新这些内容。

    同时:

    在 f28004x_adc.h 中:

    struct ADCOSDETECT_bits{ //位描述
    UINT16 DETECTCFG:3; // 2:0 ADC 开路和短路检测配置
    uint16 rsvd1:13; // 15:3保留
    };

    UNION ADCOSDETECT_REG{
    uint16全部;
    STRUCT ADCOSDETECT_BITS 位;
    };

    struct adc_regs{
    (笑声)
    UNION ADCEVTINTSEL_REG ADCEVTINTSEL; // ADC 事件中断选择寄存器
    uint16 保留4; //保留
    UNION ADCOSDETECT_REG ADCOSDETECT; // ADC 开路和短路检测寄存器
    UNION ADCCOUNTER_REG ADCCOUNT; // ADC 计数器寄存器
    (笑声)
    };