This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/765326/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049

各位专家:

客户想知道是否需要优化 ADC 采样硬件、例如降低 R741和 R743值、因为在以下情况下会发生异常现象。

如下图所示、当将12V 直流电源同时置于 VBAT_1和 KL_15时、两个具有相同结构和元件的采样电路

1) 1)将 VBAT_AD 和 KL15_AD 引脚与 MCU 连接、一个 ADCResult 为1210、另一个为1224、VBAT_AD 和 KL15_AD 的值对应于相关的 ADCResults 值、但实际的 ADCResults 值与理想结果值1241相比有很大的差距。

2) 2)当与 MCU 断开 VBAT_AD 和 KL15_AD 引脚时、VBAT_AD 和 KL15_AD 电压正确。

3) 3)根据客户的要求,由 ADCResult 计算的 VBAT_1和 KL_15值的误差应限制为0.2V,反映在 ADCResult 误差为21 LSB。

请就此问题提供一些建议、谢谢!

ADC 采样电路

引脚映射 图

-王雷娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    由分压器 R741/R737和串联电阻 R719以及滤波器电容 C641组成的等效源阻抗过高、会导致采样错误、因为电路的计算采样时间过长。  这对于两个电路都是如此。  为了进行说明、让我们采用第一个电路并使用 TRM 第13.3.2节(选择采集窗口持续时间)的指导原则、简化电路、以便我们可以使用该部分中的采样保持时间公式。  下面是原始电路和简化电路:

    使用 section13.3.2中的公式、我们得到以下结果:

            T =(RS + Ron)*通道+ RS*(CS+CP)

           T=(47.84k + 500)* 12.5pF +(47.84k)*(1nF + 9.2pF)= 48.9uS (整个电路的总体等效 RC 时间常数)

     

           k = ln (2n /趋稳误差)–ln ((CS + CP)/CH);让趋稳误差为0.25LSB

           k = ln (4096/0.25)–ln ((1nF+9.2pF)/12.5pF)= 5.313将值稳定在0.25LSB 以内所需的时间常数

     

           求解 SH (采样保持):

     

           SH = k*T = 48.9uS*5.313 = 260uS

    从计算中可以看出、电流电路所需的采样保持时间太长。  典型 SH 时间应小于1uS。  为了达到这一要求、请尝试减小分压器电阻、串联电阻和输入滤波器电容、以降低 SH 要求。  这是一个选项。  如果不能减小电阻和电容值、则需要在将信号馈送到 TMS320F280049器件的 ADC 输入之前缓冲分压器电路。

    如果您对此主题还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Joseph

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的详细分析。 客户将按照您的建议更改其电路。

    此致
    Rayna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    请告诉我、如果客户在更改电阻器和电容值以满足其 ACQPS (采样保持)和转换精度要求后仍然存在精度问题。  请向客户指出 TRM 的第13.3.2节(选择采集窗口持续时间)、以指导他们选择分压器和输入电容的值。

    同时、我将此线程标记为已解决。

    此致、

    Joseph