This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:controlSUITE 软件包的示例 CCS 项目

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/763954/tms320f28377s-an-example-ccs-project-of-the-controlsuite-software-package

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好!

我对 controlSUITE 软件包的示例 CCS 工程有疑问。

具体而言,我对以下 CCS 项目有疑问:controlSUITE>device_support>F2837xS>V210>F2837xS_Examples_CPU1>CLA_materi_mpy

我构建了 CCS 工程并在调试环境中执行了该工程。

我包括了执行结果的屏幕捕获显示。

执行完成后、传递和失败变量的值仍然为零。

如果项目被正确执行、它们应该为 pass=9和 fail=0。

通过一些测试,我发现程序流不会从 Cla1ForceTask1andWait()函数中退出。

此外,我无法确定为什么 CPU1_CLA1的状态显示为(断开连接:未知),即使 C28xx_CPU1的状态显示为(正在运行)。

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geon、

    我将与您一起尝试解决您的问题。 请给我一个时间来回顾这个内容、然后返回给您。

    谢谢、
    Sira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geon、

    使用我的 F2837xD controlCARD、我能够再现您看到的确切问题。

    为了确定发生了什么情况、我尝试了下一个示例(CLA_matrial_TRAN置)、并且会发生完全相同的情况。

    因此、这里似乎出现了一个常见问题-无论是项目、还是我们运行项目的方式。 我将深入探讨这个问题、并返回给您。

    谢谢、
    Sira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geon、

    我刚刚检查-可以确认 C2000Ware 中的相应示例(v1_00_06_00是最新版本)正常工作。 它们显示通过= 9并运行至完成。

    我没有进行比较来了解 controlSUITE 示例的问题是什么、但我怀疑它可能与链接器命令文件有关。

    如果问题解决了、请将问题标记为"已验证的答案"。

    谢谢、
    Sira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您的指导。

    我现在确认此问题已得到解决。

    此致、

    G. Kim