Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C28346 您好!
将 TMS320C28346的 BSDL 文件(sprm424)加载到我们的 BSDL 环境中时、软件会发出以下警告:
组件设备1上的引脚名称 VSS 无效(M:\Boundary Scan\BSDL Model\TMS320C28346ZFE (sprm424).BSM)
查看 BSDL 文件时、我可以看到以下行中没有有效的焊球名称(粗体行):
"GPIO0 : D2"和
"GPIO1 : E1"、&
"VSS : VSS"、&
"VSSK : A8、"和
"VDDIO : VDDIO "、&
"VDD : VDD"和
"GPIO2 : E2"、&
如何编辑文件以不收到警告? 我可以删除这三行吗?
谢谢、此致、
Patrick