This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:BSDL 文件问题

Guru**** 2802965 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762712/tms320c28346-bsdl-file-problem

器件型号:TMS320C28346

您好!

将 TMS320C28346的 BSDL 文件(sprm424)加载到我们的 BSDL 环境中时、软件会发出以下警告:

组件设备1上的引脚名称 VSS 无效(M:\Boundary Scan\BSDL Model\TMS320C28346ZFE (sprm424).BSM)


查看 BSDL 文件时、我可以看到以下行中没有有效的焊球名称(粗体行):

 "GPIO0  : D2"和
 "GPIO1  : E1"、&
 "VSS       : VSS"、&
 "VSSK   : A8、"和
 "VDDIO    : VDDIO "、&
 "VDD       : VDD"和
 "GPIO2  : E2"、&

如何编辑文件以不收到警告? 我可以删除这三行吗?

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我已联系生成此 BSDL 文件的团队、应该很快为您提供并回答

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我们已确认此文件存在问题、并正在努力纠正此问题。 我应该能够在一周结束前向您发送更新后的文件。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    感谢您提供相关信息。

    此致、

    Patrick