请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 TMDSSOLARUINVKIT
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
我已将 SPLL_1ph_Sogi 示例代码从太阳能库复制到我的项目中以执行 PLL。
我的问题是:
(1)它可以正常工作、但我发现、与测得的电压相比、估算电压具有一定的延迟(如果为10kHz、则为3个周期)。 是否由于滤波器而需要? 哪些参数可能会影响这一点?
(2) controlSUITE 中或使用 SPLL_1ph_Sogi 的任何位置是否有 TI 示例项目? 如果是、我可以下载示例项目以查看是否出现了错误。
(3)我可能需要更改任何参数以适应我的项目? 如果我的采样频率为10kHz、而不是20kHz、我需要更改哪些参数、以及如何计算该频率的任何快速指南?
提前感谢您。