This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:SPLL_1ph_Sogi

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762569/ccs-tms320f28035-spll_1ph_sogi

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSSOLARUINVKIT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我已将 SPLL_1ph_Sogi 示例代码从太阳能库复制到我的项目中以执行 PLL。

我的问题是:

(1)它可以正常工作、但我发现、与测得的电压相比、估算电压具有一定的延迟(如果为10kHz、则为3个周期)。 是否由于滤波器而需要? 哪些参数可能会影响这一点?

(2) controlSUITE 中或使用 SPLL_1ph_Sogi 的任何位置是否有 TI 示例项目? 如果是、我可以下载示例项目以查看是否出现了错误。

(3)我可能需要更改任何参数以适应我的项目? 如果我的采样频率为10kHz、而不是20kHz、我需要更改哪些参数、以及如何计算该频率的任何快速指南?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    对于 F28035、唯一的示例位于 controlSUITE 中。

    以下示例在 F28035上使用 Sogi PLL。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSSOLARUINVKIT_V100

    我们还提供了以下应用报告、其中包含 MATLAB 脚本供您检查和评估。

    www.ti.com/.../sprabt3a.pdf