This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054M:TMS320F28054M

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760709/ccs-tms320f28054m-tms320f28054m

器件型号:TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

安装了 motorware 后、当我单击它时、我看到了附加的图片、有人能不能告诉你可能出了什么问题? 此外、在 CCS 的 View -> Resource Explorer Classic 中、我只看到 controlsuit、没有 motorware。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时、可以通过进入 MotorWare 安装中的 eclipse\workspace\目录并删除.metadata 文件夹来修复此问题。 可以试试吗?

    Resource Explorer 提供了一种查看文档、示例和有用 Web 链接的好方法。 您仍然可以通过浏览安装中的文件夹导入实验和阅读文档。 不理想、但此问题不应妨碍您使用 MotorWare。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Whitney。 在我使用管理员权限重新安装 motorware 并关闭 MacAfee 实时扫描和防火墙后、我的问题得到了解决。