This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMDSCNCD28035ISO:ADC 引脚 ESD 保护阵列

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760085/tms320f28035-tmdscncd28035iso-adc-pin-esd-protect-array

器件型号:TMS320F28035

尊敬的所有人:

我在控制卡中看到、每个 ADC 引脚中都有一个 ESD 保护阵列 NUP4201MR6T1G、我知道它是为了防止高于 VCC 和低于 GND 的电压。 但 由于较低的二极管 VF = 0.6V、因此 NUP4201MR6T1G 的保护电压 应低于-0.6V。 但我在 F28035数据表中看到 、输入电压的绝对最大额定值为-0.3V、因此该 NUP4201MR6T1G 无法保护 F28035 ADC 引脚免受负电压的影响、我对吗?

非常感谢。

仪表板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Facai、

    正确、ESD 阵列不足以满足数据表的最大额定值建议。 它在 controlCARD 上的功能是减少意外误用可能造成的损坏。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、

    谢谢。