请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 尊敬的所有人:
我在控制卡中看到、每个 ADC 引脚中都有一个 ESD 保护阵列 NUP4201MR6T1G、我知道它是为了防止高于 VCC 和低于 GND 的电压。 但 由于较低的二极管 VF = 0.6V、因此 NUP4201MR6T1G 的保护电压 应低于-0.6V。 但我在 F28035数据表中看到 、输入电压的绝对最大额定值为-0.3V、因此该 NUP4201MR6T1G 无法保护 F28035 ADC 引脚免受负电压的影响、我对吗?
非常感谢。
仪表板