由于此错误、我们无法使用 MATLAB 将代码刷写到 MCU。 您能不能给出一些使用 MATLAB 刷写代码的解决方案、以便我们能够通过 MATLAB 进行严格的调试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于此错误、我们无法使用 MATLAB 将代码刷写到 MCU。 您能不能给出一些使用 MATLAB 刷写代码的解决方案、以便我们能够通过 MATLAB 进行严格的调试。
目前、我正在使用 LaunchPad F28027 (C2000 Piccolo)套件。 我正在与 MATLAB 合作进行固件开发,我能够从 MATLAB 生成代码,但当我尝试将 代码刷写到微控制器中时,我会得到以下错误。
调试服务器脚本(DSS)错误:SLF4J:加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder 失败"
我尝试解决此错误、但无法解决。 请帮助解决此错误,我认为这与 CCS 有关。
但是、我已经安装了运行所需的所有编码包(MATLAB、Simulink 和 Embedded Coder)。 我认为这是由 CCS 软件引起的错误。
Vikas、
您在同一主题上还有另一个主题、我为您提供了链接。 您是否关注过该链接。
我将关闭该线程、让我们进一步调试该线程。
谢谢、此致、
桑托什