This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027:LAUNCHXL-F28027

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168356/launchxl-f28027-launchxl-f28027

器件型号:LAUNCHXL-F28027

由于此错误、我们无法使用 MATLAB 将代码刷写到 MCU。 您能不能给出一些使用 MATLAB 刷写代码的解决方案、以便我们能够通过 MATLAB 进行严格的调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我正在使用 LaunchPad F28027 (C2000 Piccolo)套件。 我正在与 MATLAB 合作进行固件开发,我能够从 MATLAB 生成代码,但当我尝试将 代码刷写到微控制器中时,我会得到以下错误。

    调试服务器脚本(DSS)错误:SLF4J:加载类"org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder 失败"

    我尝试解决此错误、但无法解决。 请帮助解决此错误,我认为这与 CCS 有关。  

    但是、我已经安装了运行所需的所有编码包(MATLAB、Simulink 和 Embedded Coder)。 我认为这是由 CCS 软件引起的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    您在同一主题上还有另一个主题、我为您提供了链接。 您是否关注过该链接。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167414/launchxl-f28027-launchxl-f28027

    我将关闭该线程、让我们进一步调试该线程。

    谢谢、此致、

    桑托什