This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:F28004x ADCOSDETECT

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776757/ccs-tms320f280049-f28004x-adcosdetect

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、Devin、

感谢您的回答。

客户 自己在头文件中添加了寄存器定义、并使调试工作正常、而您是否有 C2000WARE 更新的更新?

另一方面、当使用此功能时、他们遇到了新问题、因为启用 ADC 后结果似乎不正确。

通道 A9保持未连接状态、将进行采样。 当 ADCOSDETECT 配置为3/4/5/6/7时、ADCRESULT 将为1591/2259/0/3868/0、其中下拉似乎起作用、而上拉和电阻分压器似乎获得更小的结果。

您能否查看此问题并建议问题所在的位置?

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    通道8和9连接到 VREFLO、而不是未连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    感谢您的快速响应、虽然似乎是 Soprano 模拟子系统、其中通道8和9连接到 Vrefico、但我的客户正在使用 F28004x 器件、因此您能否确认两个系列上的器件是否相同?

    此致、

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devin、
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    这是在100引脚封装还是不带 A9引脚的封装上?

    S+H = 10 SYSCLK 周期= 100ns 对于5k 源阻抗而言、S+H 窗口太小(请参阅 TRM "选择采集窗口持续时间"):

    Tau =(5k + 500)* 12.5pF + 5k*(0pF + 8.1pF)= 109ns
    k = ln (4096/1)- ln (8.1pF / 12.5pF)= 8.3 + 0.4 = 8.7
    (假设1 LSB 误差正常)

    因此稳定时间= 109ns*8.7 =~950ns、因此您希望 ACQPS 至少为94 = 95 SYSCLK 周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    感谢您的回答。

    是的、客户使用的是100引脚封装。 我要求客户尝试更大的 ACQPS、并将告知您是否有反馈。

    此致、

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    客户提供的任何更新? 否则、我将假定 S+H 持续时间是问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    很抱歉更新太晚了。

    客户向我们反馈、他们按照您的建议扩大 S+H 持续时间、从而解决了此问题。

    感谢 您的跟进、现在我们来结束这篇帖子。

    此致、

    张卫健