This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S USB 驱动程序安装

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770773/tms320f28375s-tms320f28375s-usb-driver-installation

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的先生,

                我正在尝试实现 USB_DEV_serial 示例。 为此、我需要在 C2000ware 中安装 TI 提供的驱动程序。 但我无法 从 CA 生成软件发布者证书。 那么、在 TMS320F28375S 上实现 USB 还有其他方法吗?

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Digvijay、

    您是否根据前一个线程中的 Sal 建议运行 USB 引导加载程序来测试定制板的 USB 通信? 我认为这是验证您设备的 USB 配置是否正确的好步骤。

    请查看 C2000ware 中的示例:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\utilities\flash_programmers\USB_flash_programmer

    最棒的
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

                   感谢您的回复。

                     我能够登录并安装驱动程序。 此外、我还实现了 USB_dev_serial_cpu01示例。 不过,我有一个疑问。

    从何处可以设置 USB 数据速率(12Mbps 或1.25Mbps)?

    它可以通过软件进行设置、还是取决于硬件?

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    如果您查看器件技术参考手册中 USB 部分的寄存器说明、您可以查找哪些寄存器/位会影响 USB 速度(低/全)。

    http://www.ti.com/lit/spruhx5

    有一些寄存器位可以强制低速度或全速模式。 我认为所需的运行模式将取决于与之通信的其他 USB 器件、并且有用于检测低速或高速端口的寄存器位。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

                                 请尽快回复。  情况紧急。

    我能够实现 USB_DEV_serial 示例。 我已将此示例集成到我的代码中。 构建代码时没有错误。 但是、在实施示例时存在某些问题。

    当我使用 调试器转储 USB_DEV_serial 示例,然后使用调试器立即转储代码时,代码工作正常。 但是 、当我尝试单独转储代码时、它不起作用。 此外、当我用我的代码对控制器进行循环通电时、它不起作用。 此时将弹出一条消息、说明 USB 设备出现故障。

    那么、原因可能是什么??

    我已连接弹出窗口和设备管理器的快照。

    此致、

    Digvijay

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

           我已附加我的2837xD_FLASH_lnk_CPU1.cmd  文件。  请尽快回复。


    存储器

    第0页:/* 程序内存*/
             /*内存(RAM/FLASH)块可移动到 Page1进行数据分配*/
             /* begin 用于"引导至闪存"引导加载程序模式  */

      开始             :origin = 0x080000,length = 0x000002//80002                        
      RAMM0             :origin = 0x000122,length = 0x0002DE                       //400
      RAMD0             :origin = 0x00B000、length = 0x000800                       // B800
      RAMLS0          :origin = 0x008000、length = 0x002800
    //  RAMLS0            :origin = 0x008000,length = 0x000800
    //  RAMLS1            :origin = 0x008800,length = 0x000800
    //  RAMLS2           :origin = 0x009000,length = 0x000800
    //  RAMLS3           :origin = 0x009800,length = 0x000800
    //  RAMLS4           :origin = 0x00A000,length = 0x000800
      RAMGS14         :origin = 0x01A000,length = 0x001000
      RAMGS15         :origin = 0x01B000,length = 0x001000
      复位             :origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002
      
      /*闪存扇区*/
      FLASH_A_N         :origin = 0x080002、length = 0x03FFFE
    //  FLASHA          :origin = 0x080002,length = 0x001FFE   //片上闪存*/
    //  FLASHB          :origin = 0x082000,length = 0x002000   //片上闪存*/
    //  FLASHC          :origin = 0x084000,length = 0x002000   //片上闪存*/
    //  FLASHD          :origin = 0x086000,length = 0x002000   //片上闪存*/
    //  FLASHE          :origin = 0x088000,length = 0x008000   //片上闪存*/
    //  FLASHF          :origin = 0x090000,length = 0x008000   //片上闪存*/
    //  FLASHG          :origin = 0x098000,length = 0x008000   //片上闪存*/
    //  FLASHH          :origin = 0x0A0000,length = 0x008000   //片上闪存*/
    //  FLASHI          :origin = 0x0A8000,length = 0x008000   //片上闪存*/
    //  FLASHJ          :origin = 0x0B0000,length = 0x008000   //片上闪存*/
    //  FLASHK          :origin = 0x0B8000、length = 0x002000   //片上闪存*/
    //  FLASHL          :origin = 0x0BA000、length = 0x002000   //片上闪存*/
    //  FLASHM          :origin = 0x0BC000、length = 0x002000   //片上闪存*/
    //   FLASHN          :origin = 0x0BE000,length = 0x002000   //片上闪存*/

    第1页:/*数据存储器*/
            /*内存(RAM/FLASH)块可移动到 PAGE0进行程序分配*/

      BOOT_RSVD      :origin = 0x000002,length = 0x000120    // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
      RAMM1          :origin = 0x000400、length = 0x000400    //片上 RAM 块 M1 *
      RAMD1          :origin = 0x00B800,length = 0x000800

      RAMLS5         :origin = 0x00A800,length = 0x000800

      RAMGS0         :origin = 0x00C000,length = 0X014000
     // RAMGS0     :origin = 0x00C000,length = 0x001000
     // RAMGS1     :origin = 0x00D000,length = 0x001000
     // RAMGS2     :origin = 0x00E000,length = 0x001000
     // RAMGS3     :origin = 0x00F000,length = 0x001000
     // RAMGS4     :origin = 0x010000,length = 0x001000
     // RAMGS5     :origin = 0x011000,length = 0x001000
     // RAMGS6     :origin = 0x012000,length = 0x001000
     // RAMGS7     :origin = 0x013000,length = 0x001000
     // RAMGS8     :origin = 0x014000,length = 0x001000
     // RAMGS9     :origin = 0x015000,length = 0x001000
     // RAMGS10    :origin = 0x016000,length = 0x001000
     // RAMGS11    :origin = 0x017000,length = 0x001000
     // RAMGS12    :origin = 0x018000,length = 0x001000
     // RAMGS13    :origin = 0x019000,length = 0x001000

      
      CPU2TOCPU1RAM  :origin = 0x03F800,length = 0x000400
      CPU1TOCPU2RAM  :origin = 0x03FC00,length = 0x000400



    部分

      /*分配计划领域:*/
      .cinit             :> flash_a_N     page = 0,align (4)
      .pinit             :> FLASH_A_N、    PAGE = 0、ALIGN (4)
      .text              :>> flash_a_N     page = 0,align (4)
      codestart          :> begin      page = 0,align (4)

      /*分配未初始化的数据段:*/
      .stack             :>RAMM1       page = 1.
      .ebss              :>> RAMLS5 | RAMGS0       PAGE = 1.
      .esysmem           :> RAMLS5      PAGE = 1.
      .cio               :> RAMLS5    PAGE = 1.

      /*初始化段进入闪存*/
      .econst            :>> flash_a_N     page = 0,align (4)
      .switch            :> FLASH_A_N     PAGE = 0,ALIGN (4)

      .reset             :> reset,    page = 0,type = DSECT //未使用,*/

      filter_RegsFile    :> RAMGS0,     PAGE = 1

      SHARERAMGS0      :> RAMGS0,      PAGE = 1
      SHARERAMGS1      :>RAMGS0,      PAGE = 1
      RAMS0          :>RAMGS0,    PAGE = 1
      RAMS1          :> RAMGS0,    PAGE = 1

    #ifdef __TI_Compiler_version__
       #if __TI_Compiler_version__>=15009000
       .TI.ramfunc:{} load = flash_a_N,
                      运行= RAMLS0、
                            load_start (_RamfuncsLoadStart)、
                            load_size (_RamfuncsLoadSize)、
                            load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
                            run_start (_RamfuncsRunStart)、
                            run_size (_RamfuncsRunSize)、
                            run_end (_RamfuncsRunEnd)、
                      PAGE = 0、ALIGN (4)
       其他
      ramfuncs           :load = FLASHD,
                            运行= RAMLS0、
                            load_start (_RamfuncsLoadStart)、
                            load_size (_RamfuncsLoadSize)、
                            load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
                            run_start (_RamfuncsRunStart)、
                            run_size (_RamfuncsRunSize)、
                            run_end (_RamfuncsRunEnd)、
                            PAGE = 0、ALIGN (4)
       #endif
    #endif

      /*使用 IPC API 驱动程序时需要以下部分定义*/
       组:> CPU1TOCPU2RAM,PAGE = 1
       {
           PUTBUFFER
           PUTWRITEIDX
           GETREADIDX
       }

       组:> CPU2TOCPU1RAM,PAGE = 1
       {
           GETBUFFER:   TYPE = DSECT
           GETWRITEIDX: TYPE = DSECT
           PUTREADIDX:  TYPE = DSECT
       }

      /*分配 IQ 数学区域:*/
      IQMath         :> FLASH_A_N,PAGE = 0,ALIGN (4)           /*数学代码*/
      IQmathTables      :> flash_a_N,page = 0,align (4)

      /*以下部分定义适用于 SDFM 示例*/
      filter1_RegsFile:> RAMGS0,   PAGE = 1,fill=0x1111
      Filter2_RegsFile:> RAMGS0,   PAGE = 1,fill=0x2222
      Filter3_RegsFile:> RAMGS0,   PAGE = 1,fill=0x3333
      Filter4_RegsFile:> RAMGS0,   PAGE = 1,fill=0x4444
      Differit_RegsFile:>RAMGS0,   PAGE = 1,fill=0x3333


    /*
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    //文件结束。
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    *

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Digvijay、

    下面我不清楚您的意思:

    当我使用 调试器转储 USB_DEV_serial 示例,然后使用调试器立即转储代码时,代码工作正常。 但是 、当我尝试单独转储代码时、它不起作用。 此外、当我用我的代码对控制器进行循环通电时、它不起作用。 此时将弹出一条消息、说明 USB 设备出现故障。

    我猜您的意思是、当您从闪存运行应用并对电路板进行下电上电时、USB 似乎未配置。

    我建议首先检查您的引导模式选择引脚。 对器件进行独立闪存操作编程后、请确保将引导模式设置为从闪存引导的模式、获取模式默认设置为从闪存运行、因此请尝试此操作。 在对器件进行下电上电之前执行此操作:

    如果这不能解决这个问题、那么您可能没有正确分配闪存、或者您需要从闪存复制函数以从 RAM 运行、如下所示:

    #ifdef _flash
    memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
    #endif
    

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

                             设备引导模式不是问题。 此外、我尝试将函数从闪存复制到 RAM、但它不起作用。 因此、剩下的唯一选项是闪存的存储器分配。 我尝试更改2837xD_FLASH_lnk_CPU1.cmd 文件。 但我无法确定要 更改哪个部分。 它会给出内存重叠等错误。 我已将2837xD_FLASH_lnk_CPU1.cmd 复制到之前的答复中。

    那么,您能否给我指出一个部件,我需要更改该部件才能使 USB 从闪存工作?

    如果可能、请从闪存共享 USB 的.cmd 文件。

    此致、

    Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    请尝试在 C2000ware 中使用2837xS_Generic_flash_lnk.cmd 文件。 这是默认情况下用于闪存配置的示例。 您参考的是 xD 而非 XS。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\device_support\f2837xs\common\cmd

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

            正如您所建议     的、我尝试将2837xS_Generic_flash_lnk.cmd 文件与单核的 USB_dev_serial 示例一起使用。 但当我使用 memcpy()和 initflash_bank0()函数时,它会给出以下错误。

            那么、有什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Digvijay、

    该地址位置是引导 ROM 中的 ITRAP ISR。 出现问题。

    您是否对示例或链接器命令文件进行了任何更改? 我不认为这个开箱即用示例有任何问题、我尝试了双核版本、看起来工作正常。 如果是、请尝试使用下面提供的 cmd 文件:

    e2e.ti.com/.../5315.2837xS_5F00_Generic_5F00_FLASH_5F00_lnk.txt

    您的电路板可能存在问题。 您是否尝试在 C2000ware 中运行任何其他示例项目?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

             [引用 user="Kevin Allen18">您是否对示例或链接器命令文件进行了任何更改? [/报价]

             我尚未对示例或链接器文件进行任何更改。

              还有一个观察结果。   程序进入 ControlHandler 函数、但不进入   USB_EVENT_Connected  情况。

    因此问题与 ui32Event 有关。 但我无法从 ui32Event 的价值所在确定?

    uint32_t
    ControlHandler (void *pvCBData、uint32_t ui32Event、
    uint32_t ui32MsgValue、void *pvMsgData)

    uint32_t ui32IntsOff;

    //
    //要求我们处理哪个事件?
    //
    switch (ui32event)

    //
    //我们已连接到主机,现在可以进行通信。
    //
    案例 USB_EVENT_Connected:                              //program 应该进入这种情况才能正常工作 USB。
    G_bUSBConfigured = true;

    //
    //刷新缓冲区。
    //
    USBBufferFlush (&g_sTxBuffer);
    USBBufferFlush (&g_sRxBuffer);

    //
    //告知主循环更新显示。
    //
    ui32IntsOff = IntMasterDisable();
    G_pcStatus ="已连接";
    G_ui32Flags |= COMMAND_STATUS_UPDATE;
    if (!ui32IntsOff)

    IntMasterEnable();

    中断;

    //
    //主机已断开连接。
    //
    案例 USB_EVENT_DISCONNECTED:
    G_bUSBConfigured = false;
    ui32IntsOff = IntMasterDisable();
    G_pcStatus ="已断开连接";
    G_ui32Flags |= COMMAND_STATUS_UPDATE;
    if (!ui32IntsOff)

    IntMasterEnable();

    中断;

    //
    //返回当前串行通信参数。
    //
    案例 USBD_CDC_EVENT_GET_LINE_Coding:
    // GetLineCoding (pvMsgData);
    中断;

    //
    //设置当前串行通信参数。
    //
    案例 USBD_CDC_EVENT_SET_LINE_Coding:
    // SetLineCoding (pvMsgData);
    中断;

    //
    //设置当前串行通信参数。
    //
    案例 USBD_CDC_EVENT_SET_CONTINL_LINE_STATE:
    SetControlLineState ((uint16_t) ui32MsgValue);
    中断;

    //
    //在串行线路上发送中断条件。
    //
    案例 USBD_CDC_EVENT_SEND_break:
    SendBreak (真);
    中断;

    //
    //清除串行线路上的中断条件。
    //
    案例 USBD_CDC_EVENT_CLEAR_break:
    SendBreak (假);
    中断;

    //
    //忽略暂挂并立即恢复。
    //
    案例 USB_EVENT_SUSPEND:
    案例 USB_EVENT_RESUME:
    中断;

    //
    //我们不希望收到任何其它事件。 请忽略该节目
    //在版本编译中向上运行或在调试编译中挂起。
    //
    默认值:
    #ifdef 调试
    while (1);
    其他
    中断;
    #endif

    返回(0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

             问题已得到解决。 我必须在预定义符号中添加_flash 才能使闪存链接器正常工作。 对于 USB、问题与辅助时钟有关。 正确初始化辅助时钟后、问题得到解决。

              感谢所有帮助。

    此致、

    Digvijay。