This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:当(IS)电流超过9.8A 时、电机关闭

Guru**** 2945520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771184/tms320f28027f-motor-turn-off-when-is-current-become-more-then-9-8a

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV832X

大家好  

当(IS)电流超过9.8A 时、电机关闭

is=sqrt ((ID*ID)+(IQ+IQ));

我的信息是

硬件:

电机:ACIM
功率:11kW
速度:1500转/分
频率:50Hz
最大电流:22A
电压:380V

驱动器:
IGBT 40A 1200V

TYPE= MOTOR_Type_Induction;
num_pote_pairs=(4);
Rr=(0.571777);
RS =(1.074189);
Ls_d =(0.009261);
LS_q =(0.009261);
rated 磁通=(6.188220);
磁化电流=(2.972);
RES_EST_CURRENT =(8.0);
IND_EST_CURRENT =(空);
MAX_CURRENT =(20.0);
磁通_EST_FREQ_Hz =(5.0);

对于电压:


#define USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz (800.0)
#define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (850.0)

// 3.3V*((((301k+470k+470k+820+47k)+9.09k)/9.09k)=768.58v
#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V (768.58)

#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (40.0)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (70.0)

~~~~~~~~~~~~μ A 问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
是否需要更改任何其他参数?

请告诉我更改 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 的公式吗?
USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz =1/(2*3.14)*(R_PARALLEL)*47nF
什么是 R_Parallel?


因此,我的大问题是,当我加载超过9.8A (大于9.8A)的电机时,PWM 会关闭! BTW、当=9.8A 时、每个相位的输入电流为3.5A。

为什么 PWM 关闭?
我的电源模块比9.8A 强大得多!
是否需要考虑任何事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用集成驱动器、例如 DRV830x 或 DRV832x? 如果是这样、您可能没有为预期的电流正确配置跳闸区域? 在我假设过流状态期间、控制器中是否设置了任何故障标志?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean
    您知道不可能使用 DRV830x,因为它们专为低压电机控制而设计。
    我在 HVkit 上设计了驱动器基座,但高功率 IGBT 40A1200v 具有强大的栅极驱动,我没有使用跳闸区域来控制硬件中的电流。

    如果有人帮助我、我会很高兴。

    此致。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您遇到 PWM 损耗时、器件是否会闩锁? 也许您正因为 UVLO 而经历掉电复位? 您是否确定了 Vdd 和 Vddio 行的范围、以查看您所讨论的负载期间是否出现压降? 还有一些内部比较器可供您跳闸-您可以在 ePWM TZ (tripzone)寄存器中查看某个跳闸是否会关闭 PWM 输出

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean
    问题是从2而不是4的 pols 来的! 我纠正了它、现在它工作正常!

    无论如何都要感谢。

    此致。
    Dave。